Vishay推出新型第五代FRED Pt® --低反向恢复损耗600 V Hyperfast和Ultrafast整流器
15 A至 75 A器件提高汽车和工业应用AC/DC和DC/DC转换器效率

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年3月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出10款新型第五代FRED Pt® 600 V Hyperfast和Ultrafast整流器。这些Vishay新款15 A、30 A、60 A和75 A整流器具有出色反向恢复性能,提高AC/DC和DC/DC转换器以及软硬开关或谐振电路的效率。
日前发布的整流器反向恢复损耗比紧随其后的竞品器件低30 %,比前代FRED Pt解决方案低48 %,同时导通和开关损耗低,从而提高电动 / 混合动力汽车(EV / HEV)电池充电站高速LLC输出整流端,以及UPS应用高频级轻载和满载效率。
整流器采用TO-220AC和TO-247AD封装,X型为Hyperfast超高速恢复整流器,H型为Ultrafast超快恢复整流器。X型整流器的优点是QRR低,H型整流器的优点是正向压降低。器件符合RoHS标准,无卤素,工作结温达到+175 °C。
器件规格表:
产品编号 | VR (V) | IF(AV) (A) | VF典型值(V)1 | QRR典型值 (nC)2 | 速度类型 | trr典型值(ns)3 | 封装 |
600 | 15 | 1.15 | 782 | H | 22 | TO-220AC 2L | |
600 | 15 | 1.3 | 578 | X | 19 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1.15 | 1560 | H | 25 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1.3 | 952 | X | 22 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1.15 | 1560 | H | 25 | TO-247AD 2L | |
600 | 30 | 1.3 | 952 | X | 22 | TO-247AD 2L | |
600 | 60 | 1.2 | 2385 | H | 29 | TO-247AD 2L | |
600 | 60 | 1.4 | 1568 | X | 26 | TO-247AD 2L | |
600 | 75 | 1.2 | 3090 | H | 32 | TO-247AD 2L | |
600 | 75 | 1.4 | 2048 | X | 29 | TO-247AD 2L |
1IF = 额定电流,TJ = 125 °C
2TJ = 125 °C, IF =额定电流A, VR = 400 V, dIF/dt = 1000 A/μs
3TJ= 25 °C IF = 1 A dIF/dt = 100 A/μs, VR = 30 V
新型FRED Pt整流器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™是Vishay Intertechnology的商标。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/