Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
器件符合AEC-Q200标准,适用于汽车和工业应用,精度达到± 0.5 °C,空气中响应时间小于3秒

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2020年10月5日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。
镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。
为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒。75 mm灵活的径向长引线满足特殊安装或组装要求。
器件具有出色的精度和快速响应速度,适用于锅炉、烟/火探测器、电池组电池管理系统(BMS)、充电电路、直流风扇电机、汽车座椅加热和HVAC传感器以及打印头。符合RoHS标准的传感器+25°C(R25)条件下电阻为10 kΩ,曲线跟踪范围25 °C至85 °C,β值(B25/85)为3984 K,公差± 0.5 %。器件最大功耗50 mW,工作温度-55 °C至+150 °C。
NTCLE317E4103SBA现可提供样品并已实现量产,供货周期为6周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/