Vishay推出加大版0612外形尺寸器件扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻
器件符合AEC-Q200标准,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 Ω,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年2月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 Ω,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。
结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。
这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻,且不影响额定功率或电气性能。在大量现代专业功率电子领域,功率耗散、可靠性、稳定性和强健性设计是主要考虑因素,新款电阻是这类应用的理想选择。典型应用包括DC/DC转换器、LED驱动器,DC电流监控和电池管理系统。
器件规格表:
产品型号 | NCW 0406 AT | NCW 0612 AT |
外形尺寸 | 0406 | 0612 |
阻值范围 | 0.33 Ω~0.91 Ω | 0.10 Ω~0.91 Ω |
阻值公差 | ± 1 % | |
温度系数 | ± 50 ppm/K | |
额定功耗P85 | 0.3 W | 1 W |
工作温度范围 | -55 °C~+175 °C | |
NCW 0612 AT系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为九周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/