Vishay推出Modelithics宽带Microwave Global Models™,CH系列微波电阻运行频率扩展至70Ghz
Vishay Intertechnology, Inc. announces the availability of new broadband Microwave Global Models™

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2020年11月24日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型宽带Microwave Global Models™,外形尺寸分别为02016、0402和0603的Vishay Sfernice CH系列电阻器。新型器件适用于Modelithics COMPLETE Library™以及mmWave和5G模型库。
Modelithics基于测量的模型具有元件值、衬底和焊盘扩展能力。经验证频率可达67 GHz,可根据模型参数设置准确预测寄生效应,非常适合高频应用。
Modelithics模型库与流行的电子设计自动化(EDA)工具无缝集成,包括Keysight Technologies的PathWave高级设计系统(ADS)、Keysight Technologies的PathWave 射频合成软件(Genesys)、Cadence® AWR Design Environment®、Cadence Virtuoso Spectre® RF、 Ansys® HFSS™和Sonnet® Suites™。作为Modelithics的赞助供应商合作伙伴,Vishay客户可在Modelithics元件模型库中免费试用90天Vishay数据。
CH系列微波电阻器独特之处是其使用频率高达50 GHz。02016外形尺寸器件阻值为50 W至100 W,最高可在70 GHz频率下使用。这种性能使CH系列器件成为需要高频特性需求的独特选择,如下一代毫米波5G网络和雷达应用。
欲了解Modelithics更多信息,请访问 http://www.modelithics.com/
欲了解CH系列电阻器更多信息,请访问 www.vishay.com/ppg?53014
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ 是Vishay Intertechnology的商标。本文中所有其他商标是各自所有人的资产。
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/