Vishay推出汽车级PIN光电二极管,高度低至0.7mm,提高信噪比
器件外形尺寸为0805,符合AEC-Q101标准,采用黑色表面贴封装消除侧光

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年 9 月28 日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。
日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01 用于探测可见光和近红外辐射,感光范围为 550 nm至1040 nm。VEMD4110X01 用于740 nm 至 1040 nm 红外应用,带有匹配 830 nm至950 nm 红外发射器的遮光滤光片。
高灵敏度器件感光面积达 0.42 mm2,反向光电流为 2.4 µA,暗电流低至 1 nA。VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 响应速度快,半强角为 ± 60°,工作温度 -40 °C至+110 °C,峰值感光度波长 910 nm。光电二极管符合 RoHS 和Vishay 绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准 3 级,打开包装后可存放 168 小时。
VEMD4010X01和VEMD4110X01现可提供样品并已实现量产,大宗供货周期为10周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/