Vishay推出新型ThermaWickTM表面贴装热跳线片式电阻消除电气隔离元件热量
器件可降低元件温度25 %以上,提高功率处理能力或延长使用寿命

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2020年4月6日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出ThermaWickTMTHJP系列表面贴装热跳线芯片电阻。Vishay Dale薄膜器件使设计人员能够通过提供导热通道,将电气隔离器件的热量传递到接地层或通用散热器。
日前发布的芯片采用氮化铝衬底,导热率高达170 W/mK,可将连接器件的温度降低25%以上,从而使设计人员能够提高这些器件的功率处理能力,或延长现有工作条件下的使用寿命,同时保持每个器件的电气隔离。由于避免了相邻器件受热负荷的影响,因此可提高整体电路的可靠性。
THJP系列器件容量低至0.07 pF,是高频和热梯应用的绝佳选择。热导体可用于电源和转换器、射频放大器、合成器、pin激光二极管以及AMS、工业和通信应用滤波器。
器件从0603到2512分为六种外形尺寸,同时可提供定制外形尺寸。0612和1225外形尺寸采用长边端接提高导热能力。热跳线片式电阻有含铅(Pb)和无铅(Pb)卷包端接两种类型供选择。
器件规格表:
外形尺寸 | 热阻(C/W) | 热导率(mW/C) | 容量(pF) |
0603 | 14 | 70 | 0.07 |
0612 | 4 | 259 | 0.26 |
0805 | 13 | 77 | 0.15 |
1206 | 15 | 65 | 0.07 |
1225 | 4 | 259 | 0.26 |
2512 | 15 | 65 | 0.07 |
ThermaWickTM THJP系列热跳线片式电阻2020年第1季度提供样品并实现量产,供货周期为6周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
ThermaWick是Vishay Intertechnology的注册商标。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/