Vishay推出PowerPAIR® 3x3F 封装30 V MOSFET半桥功率级模块,输出电流提高11 %
双片器件结合集成式肖特基二极管提高功率密度和效率,所需PCB空间比6 mm x 5 mm封装减少65 %

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年7月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款30 V n沟道MOSFET半桥功率级模块,将高边TrenchFET®和低边SkyFET® MOSFET与集成式肖特基二极管组合在一个小型PowerPAIR® 3.3 mm x 3.3 mm封装中。Vishay Siliconix SiZF300DT提高了功率密度和效率,同时有助于减少元器件数量,简化设计,适用于计算和通信应用功率转换。
日前发布器件中的两个MOSFET采用半桥配置内部连接。 通道1 MOSFET在10 V和4.5 V条件下,最大导通电阻分别为4.5 mΩ和7.0 mΩ。通道2 MOSFET在10 V和4.5 V条件下,导通电阻分别为1.84 mΩ和2.57 mΩ。两个MOSFET典型栅极电荷分别为6.9 nC和19.4 nC。
SiZF300DT比6mm x 5mm封装类似导通电阻的双片器件节省65 %的空间,是市场上最紧凑的集成产品之一。器件为设计人员提供节省空间的解决方案,适用于图形加速卡、计算机、服务器以及通信和RF网络设备的负载点(POL)转换、电源以及同步降压和DC / DC转换器。
双MOSFET采用独特的引脚配置结构,电流相位输出电流比相同占位面积的同类产品高11 %,此外,输出电流超过20 A时具有更高的效率。器件引脚配置和大PGND 焊盘还可以增强散热,优化电路,简化PCB布局。
SiZF300DT 经过100 % Rg和UIS测试,符合RoHS要求标准,无卤素。
新款双MOSFET模块现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
新闻联系人:
VISHAY
邱鸣(Laura Qiu)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315597
传真:(8621)22315551
Email:laura.qiu@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
SkyFET、TrenchFET和PowerPAIR是Siliconix公司注册商标。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/