Hochspannungs-Spannungsteiler von Vishay Intertechnology im SMD-Kunststoffgehäuse reduziert die Bauteilanzahl und verbessert den TK-Gleichlauf
Das für Automobil- und Industrie-Anwendungen vorgesehene Bauteil im 4527-Gehäuse erlaubt Arbeitsspannungen bis 1500 V

Products mentioned:
CDMMMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten SMD-Hochspannungs-Spannungsteiler in einem gerippten Kunststoffgehäuse. Der neue Spannungsteiler CDMM wurde für Automobil- und Industrie-Anwendungen entwickelt, mit dem Ziel, die Bauteilanzahl zu reduzieren und den TK-Gleichlauf sowie die Stabilität des Spannungsteilerverhältnisses zu verbessern. Das Bauteil ermöglicht Arbeitsspannungen bis 1500 V in einem 4527-Gehäuse.
Der neue SMD-Spannungsteiler vereint zwei Widerstände in einem Kunststoffgehäuse und kann dadurch zwei diskrete Widerstände ersetzen. Dieses platzsparende, AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde optimiert für Hochleistungss-DC/DC-Wandler in Elektrofahrzeugen, Schwerindustrie-Ausrüstung und Bussen.
Der CDMM deckt einen weiten Widerstandsbereich von 500 kW bis 50 MW ab, mit Teilerverhältnissen bis 500:1 und Toleranzen ab ±0,5%. Der neue SMD-Spannungsteiler ist schwefelbeständig, halogenfrei und RoHS-konform, hat einen Temperaturkoeffizienten (TK) von ±100 ppm/°C (im Datenblatt nicht angegeben) und einen TK-Gleichlauf von nur ±10 ppm/°C.
Konform gemäß IEC 60664-1 hat das Bauteil eine Kriechstrecke von 12,5 mm und ist für Nenn-spannungen bis 1250 V ausgelegt.
Die Spannungsteiler der Serie CDMM sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt zwölf Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch